Quelle version de TSX37 permet l'utilisation d'un carte Ethernet TSXETZ410 ou TSXETZ510 ?
La communication sur Ethernet est possible par l'ajout d'un module TSXETZ410 ou TSXETZ510 qui est une passerelle Ethernet/Unitelway dédiée au TSX37.
Le module TSXETZ510 dispose d'un serveur web configurable alors que le module TSXETZ4110 a un serveur web non configurable.
Le module TSXETZ410 ou TSXETZ510 se monte à coté de l'automate et se raccorde sur la prise TER ou AUX de l'automate TSX37 avec le cable fourni.
L'utilisation de ces modules TSXETZ410 ou TSXETZ510 n'est possible que sur les automates TSX3710 / TSX3721 / TSX3722 avec OS minimum V2.0.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.