{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Comment disposer du signal Ethernet sur les prises RJ45 du logement, avec un coffret VDIR390014 et une box ADSL ?
Pour disposer du signal Ethernet, veuillez respecter les étapes de raccordement suivantes :

Etape 1 : La rocade VDIR390100 s’installe en sortie du DTI vers la prise RJ45 où se trouve la box. Le second cordon fourni s’installe sur la prise RJ45 sur l’entrée ADSL de la box, sa seconde branche réalise le retour du signal Ethernet de la box vers la prise.
Nota : Si vous disposez également de combinés téléphone abonné (n° en 01, 02, 03, 04, 05), vous disposez d’un contrat opérateur « dégroupage partiel », pensez à adjoindre en entrée de la box un filtre maître VDIR526001.

Etape 2 : Le kit switch VDIR323005 adapté dans le coffret reçoit le signal retour de la rocade VDIR390100 qui restitue le signal Ethernet sur les autres prises RJ45 du logement.

Etape 3 : Le cordon adapté pour raccorder son PC ou son terminal informatique en réseau avec les autres prises RJ45 et Ethernet par la box est le cordon VDIP181546030 (RJ45 – RJ45 cat 5e UTP lgr 3m).
Grade 1

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
VDIR390014 AdslBoxOut 1017.png [181.64 KB]
En savoir plus
Gamme:
Les articles qui pourraient être utiles
En savoir plus
Gamme: