Quel est le pouvoir de coupure du disjoncteur référence A9F87310 ?
Le disjoncteur référence A9F87310 est un appareil de la gamme Acti9,
- iC60H C10A 3p Icu = 15 KA sous 380 … 415 Vac
Ics = 50% d’Icu (calibre de 6A à 63A)
Ics = 100% Icu est intéressant pour l’exploitant puisqu’il permet une coupure supplémentaire.
Publié pour: Schneider Electric France