Le coffret de communication VDIR390036 s’associe à un pré-câblage en étoile :
La tête du coffret est équipée pour relier l’installation au réseau opérateur via :
L’opérateur fournit outre la box, les accessoires de raccordements et garantit un signal clair au point d’arrivée sur le coffret.
Une fois la box implantée, la cordonnerie utile vers les terminaux sur les prises sera :

* GTL : gaine technique logement
- Grade 2 associant du câble cat 6 FUTP vers les prises RJ45 et des prises TV coaxiales
- Grade 3 associant du câble cat 6 FFTP vers les prises RJ45 seulement
La tête du coffret est équipée pour relier l’installation au réseau opérateur via :
- La ligne téléphone (DTI)
- Le câble, l’antenne (TNT), parabole sat …
- La fibre optique (DTI-O)
L’opérateur fournit outre la box, les accessoires de raccordements et garantit un signal clair au point d’arrivée sur le coffret.
Une fois la box implantée, la cordonnerie utile vers les terminaux sur les prises sera :
- VDIR346102 sur le DTI, VDIR642102 vers un téléphone abonné,
- VDIR342202 vers la box ADSL, VDIR342102 vers le téléphone box,
- VDIP184646005 vers un départ RJ45 informatique, VDIR184646030 vers l’équipement connecté (PC connecté, imprimante réseau, décodeur TV)
- Le kit switch VDIR323005 peut être déployé dans le coffret ou sur une prise pour mettre en réseau des équipements connectés supplémentaires.
* GTL : gaine technique logement
Publié pour: Schneider Electric France