Consulter la FAQ

Comment utiliser les outils pour le calcul de ventilation d’un local transformateur ?

Date de publication : 07 septembre 2018

La Détermination de la hauteur et des sections des orifices de ventilation dans les postes maçonnés doit se faire suivant les notices installations des transformateurs.
 
Formule de calcul :
S=0.18P/(√H) et S’=1.10 x S
 
P = somme des pertes à vide et des pertes dues à la charge du transformateur exprimée en kW à 75°C, ainsi que les pertes émises par tout équipement présent dans le local. (Informations trouvée sur la documentation technique du transformateur)
 
S = surface de l’orifice d’arrivée d’air frais (grillage éventuel déduit) exprimée en m2.
 
S’= surface de l’orifice de sortie d’air (grillage éventuel déduit) exprimée en m2.
 
H = hauteur entre les deux orifices, exprimée en m.
 
Cette formule est valable pour une température ambiante moyenne annuelle de 20°C et une altitude maximum de 1000m.
 
Exemple pour un transformateur de 1250kVA Minera Eco Design 20kV/410V, Pertes à vide W 950, Pertes en charge à 75°C W 11 000, P=2050W
Si on prend H une hauteur de 2m, alors S=0.18*20.5/(√2) : S= 2.609m² et S’=2.87m

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.