Le détecteur de mouvement 2 fils Odace S520524 est intéressant en rénovation car il peut se mettre en œuvre à la place d'un simple allumage.
Ce détecteur de mouvement (dont l'alimentation s’effectue grâce à un petit courant permanent qui circule à travers la charge raccordée) a été conçu pour fonctionner avec des charges résistives (lampes incandescentes, lampes halogènes). Il n'est donc pas nativement compatible avec les lampes Led, fluo, transfo électronique, minuterie, télérupteur, contacteur.
Avec l'émergence des lampes LED, lors de remplacement des sources lumineuses sur des installations existantes, des dysfonctionnements peuvent être constatés; dans de nombreux cas, l'ajout d'un compensateur ref.CCT90501 permet de résoudre ces dysfonctionnements (à noter également qu'un minimum de consommation de 3W est requis; de plus, un test permettra de valider l'association du détecteur avec la source lumineuse installée).
Si l'ajout d'un compensateur ne résout pas les dysfonctionnements, l'installation d'un détecteur de mouvement universel toutes charges à 3 fils (avec neutre) est alors nécessaire en lieu et place du détecteur de mouvement 2 fils.