Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Comment connaitre les affectations des modules d'entrées / sorties d'un ilôt ayant une NIM Fipio STBNFP2212 ?
A l'aide du logiciel Advantys, et une fois l'ilôt généré :
- Cliquer sur le menu ilôt,
- Choisir Aperçu d'image d'E/S,
- Choisir l'onglet Image de bus terrain de la fenêtre 'Aperçu d'image d'E/S'.
Les adresses des registres Données d'Entrées et Données de Sorties figurent dans cet onglet.
Ces indications permettent de déterminer le profil FIPIO à utiliser pour la communication.
Voir également : Quel profil déclarer dans la configuration du bus FIPIO sous Unity Pro ou PL7 pour attacher un îlot STB STBNFP2212 ?
Illustration :
Cela vous a-t-il été utile ?