Consulter la FAQ

Est-il possible d’installer un accessoire de couplage aval de la gamme INV (par exemple LV432620) en amont de 2 appareils, pour alimenter 2 INV/INS ?

Date de publication : 26 octobre 2018

Non, ce n’est pas possible.

L’accessoire doit être installé en AVAL.
L’accessoire de couplage n’a pas les caractéristiques et n’a pas été testé pour ce cas.


I1 = I2 + I3
. Il n'est pas prévu pour subir la somme des courants I2 + I3.


Cet accessoire est prévu en aval d'un inverseur de source ou interrupteur monobloc.
Le fonctionnement se fera sur une source ou l'autre (jamais les deux en même temps).
 
Il doit être installé en aval du disjoncteur ou interrupteur NSX, NSX NA, INS, INV ou monobloc.
L'installation en amont peut obstruer les échappements des gaz en cas de déclenchement ou créer des échauffements …
 

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.