Consulter la FAQ

Quel est le courant de démarrage ou d’enclenchement de nos transformateurs immergés ou sec ?

Date de publication : 08 août 2011

La mise sous tension d’un transformateur provoque une surintensité transitoire d’enclenchement pouvant atteindre jusqu’à 13 fois le courant nominal avec des constantes de temps de 0,1 à 0,7 seconde.
Ce phénomène, dû à la magnétisation du circuit magnétique, provoque l’apparition d’un courant magnétisant important appelé « Courant de démarrage ou d’enclenchement ».
L'asymétrie et la valeur crête du courant sont maximales lorsque l'enclenchement est effectué au passage à zéro de la tension et lorsque l'induction rémanente sur la même phase atteint sa valeur la plus élevée.
La forme d’onde du courant est riche en harmonique de rang 2.
Ce phénomène correspond à une manœuvre normale d’exploitation du réseau ; il ne doit donc pas être interprété comme un défaut par les protections qui devront laisser passer ce régime transitoire.

Cela vous a-t-il aidé ?

Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Contactez notre équipe client pour obtenir des informations sur l'assistance technique, l'assistance dédiée aux réclamations et plus encore.