Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Par quel port USB des terminaux HMISTO/STU est-il possible de transférer l'application Vijeo Designer ?

Les terminaux HMISTO / HMISTU disposent :
  • d'un port USB Host type A,
  • d'un port USB Device type Mini B.
Il est possible de transférer l'application via ces 2 ports avec :
  • un cordon de transfert XBTZG935 pour le port USB type A (cordon équipé d'un adaptateur USB/USB),
  • un cordon de transfert BMXXCAUSBH018 pour le port USB type mini B.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?