Comment utiliser la messagerie explicite Ethernet IP ?
La fenêtre Message explicite EtherNet/IP permet d'envoyer un message explicite de Unity Pro vers un module ou un équipement EtherNet/IP sur le réseau.
Un message explicite peut être envoyé en tant que message connecté ou non connecté :
La fenêtre Message explicite EtherNet/IP ci-dessous présente un exemple de configuration d'un message explicite EtherNet/IP et de réponse. Le message explicite est adressé à un module d'interface réseau distant STB NIC 2212 pour obtenir des informations de diagnostic :

Un message explicite peut être envoyé en tant que message connecté ou non connecté :
- un message non connecté nécessite les informations de chemin ou d'adressage identifiant l'équipement cible et, éventuellement, les attributs de l'équipement ;
- un message explicite connecté contient les informations de chemin et un identificateur de connexion pour l'équipement cible.
La fenêtre Message explicite EtherNet/IP ci-dessous présente un exemple de configuration d'un message explicite EtherNet/IP et de réponse. Le message explicite est adressé à un module d'interface réseau distant STB NIC 2212 pour obtenir des informations de diagnostic :