Le câble (cordon) à utiliser pour connecter un HMIGTO (à l'exception des HMIGTO1310) à partir de son port COM2 (prise type RJ45 en RS485) sur la prise abonné SUB-D femelle 15 contacts du boitier TSX SCA 62 (Unitelway) ou du boitier TSX SCA 64 (Modbus) est :
- VW3A8306 (longueur 3 m)
ou
- le câble XBTZ988 et l'adaptateur XBTZG939
Remarque :
La liaison RS485 n'est pas disponible sur le port COM1 du HMIGTO
- VW3A8306 (longueur 3 m)
ou
- le câble XBTZ988 et l'adaptateur XBTZG939
Remarque :
La liaison RS485 n'est pas disponible sur le port COM1 du HMIGTO