{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

VIDEO : Comment installer/commander des commandes d'éclairages et volets roulants avec Wiser ?

Problème ou besoin rencontré :

Cette vidéo vous présente l'application Wiser Energy et les gammes d'appareillages : Interrupteur connecté, variateur poussoir, variateur rotatif et interrupteur volets roulants Schneider Electric.
Suivez étape par étape, l'installation des appareillages connectés Wiser de Schneider Electric. Ces fonctions connectées sont disponibles dans différents design, au travers des gammes de prises et d’interrupteurs Wiser Unica et Wiser Odace de Schneider Electric.
Nota : Il est possible de rajouter un micro-module afin de connecter les fonctions classiques Odace :
- Eclairage = CCT5010-0001
- Volet roulant = CCT5011-0001

Mode opératoire :

1. Montage de l'interrupteur Odace
2. Configuration rapide à l'aide de l'app Wiser Energy : Après avoir installer et ouvert l'app, appuyer 3 fois sur le centre du mécanisme. La validation de l'appairage vous est indiquée.
Nota : Grâce à l'app Wiser Energy, vous pouvez également configurer par la suite des scénarios personnalisés.

Cela vous a-t-il été utile ?