Comment installer un détecteur de mouvement Unica ?
Problème ou besoin rencontré :
Cette vidéo traite de l'installation d'un détecteur de mouvement Unica. Cette procédure est également valable pour les détecteurs de mouvement de la gamme Odace et Ovalis.
Mode opératoire :
Prérequis = Se mettre en sécurité et s'assurer d'avoir couper le courant en disjonctant l'installation électrique.
Voici un descriptif étape par étape :
-
Raccorder le neutre (fil bleu) sur la borne N du détecteur
-
Raccorder la phase (fil rouge) sur la borne L du détecteur
-
Raccorder le dernier fil sur la borne I du détecteur. C’est le fil qui va alimenter la lampe.
-
Fixer l’appareil
-
Régler la durée souhaitée pour l’éclairage
-
Régler le seuil de luminosité souhaitée pour le déclenchement de l’éclairage
-
Fixer la plaque de finition
-
Remettre l’installation sous tension
-
Attendre quelques secondes
-
Tester le circuit grâce au bouton de forçage en face avant
-
Tester la détection si les conditions de luminosité le permettent
-
Ajuster les réglages au besoin après utilisation.
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.