Comment remplacer une prise par une liseuse Odace ?
Problème ou besoin rencontré :
Ce tutoriel vidéo vous explique, étape par étape, comment remplacer une prise par une liseuse Odace. La liseuse Odace c’est trois fonctions ingénieuses en un seul produit puisqu’elle cumule les fonctions d’éclairage, de variation de lumière et de chargement grâce à son port USB.
Mode opératoire :
1. Sortir la liseuse Odace (S525059) et la plaque Odace Styl Pratic anthracite (S520772) de leurs emballages.
2. Installer la liseuse (il n’y a qu’au niveau du câblage que le raccordement n’est pas automatique : l’installation nécessite une connexion à vis).
3. Poser la plaque Odace Styl Practic anthracite.