Problème ou besoin rencontré :
Ce tutoriel vidéo vous explique, étape par étape, comment remplacer un bloc de sécurité par un bloc de sécurité Exiway Smart. Ce bloc est discret et esthétique, avec un seul format de découpe, une large gamme d’accessoires et un encombrement unique pour tous les blocs. Enfin, Schneider Electric innove grâce au report de défaut, qui indique via une led rouge sur la télécommande si l’un des blocs est en défaut.Mode opératoire :
1. Installer la télécommande sur le rail puis la raccorder au tableau électrique ainsi qu’aux blocs en respectant le schéma de câblage présenté dans la notice.2. Ouvrir l’ancien bloc de sécurité, procéder au décâblage puis retirer la patère de fixation. La patère de l’Exiway Smart présente l’intérêt de reprendre les mêmes points de fixation que la plupart des blocs de la concurrence.
3. Passer à la pose du boîtier, facilitée grâce aux trous de perçages indiqués dans les boitiers en bi-matière (qui permettent de faire passer les câbles dans le boîtier à l’aide d’un simple tournevis).
4. Raccorder les fils puis fixer la face avant en la clipsant après avoir positionné nos étiquettes de sécurité.