Comment installer un détecteur de mouvement pour un allumage automatique de l’éclairage ?
Problème ou besoin rencontré :
Ce tutoriel vidéo vous explique, étape par étape, comment installer un détecteur de mouvement pour un allumage automatique de l’éclairage. Ce détecteur est conçu pour s’allumer et s’éteindre automatiquement lorsqu’il détecte des sources de chaleur en mouvement dans son champ infrarouge. Il dispose d’un seuil de luminosité réglable qui lui permet de ne s’activer que lorsque la luminosité ambiante est inférieure au seuil que vous aurez défini.Mode opératoire :
1. Raccorder le détecteur de mouvement au secteur afin de gérer l’ouverture et la fermeture du contact.2. Régler le seuil de luminosité de détection, la durée de sur-course et la sensibilité de détection souhaités.
3. Installer le détecteur dans le faux plafond (veiller à ce que le trou dans le plafond ait un diamètre suffisant pour pouvoir y encastrer le capteur de mouvement) : raccorder les câbles dans les entrées correspondantes, placer le capteur dans le plafond, et enfin fixer le cache plastique afin d’ajuster la zone de détection.
4. Rallumer le secteur et tester le bon fonctionnement du détecteur.