VIDEO : Comment rénover un tableau électrique avec l'UniXE Resi9 ?
Problème ou besoin rencontré :
Cette vidéo traite de l'ajout de disjoncteurs Resi9 XE sur une rangée alimentée par peigne.Mode opératoire :
1. Se mettre en sécurité en positionnant au minimum l'interrupteur différentiel de tête sur OFF.2. Equiper le disjoncteur XE de l'accessoire UniXE R9EXHC.
3. Placer le disjoncteur et son accessoire sur le rail.
4. Raccorder la tête de disjoncteur UniXE avec du fil rigide dénudé aux extrémités, repris sur les bornes de tête de l'un des disjoncteurs aux côtés des broches N et L du peigne.
5. Devisser les bornes du disjoncteurs peigné, insérer chacun des conducteurs et appuyer le serrage de conducteurs contre les dents du peigne aux bornes d'entrée du disjoncteur.
6. Raccorder normalement le départ du circuit aux bornes basses du disjoncteur en y introduisant les conducteurs N et L du circuit déployé.
7. Refermer le coffret, placer le disjoncteur et l'interrupteur de tête, alimentant la rangée, sur "ON" pour tester le circuit.
8. En cas de déclenchement, placer l'interrupteur différentiel sur "OFF" pour être en sécurité.