Problème ou besoin rencontré :
Cette vidéo traite du déploiement et du raccordement des répartiteurs XE, des protections différentielles, des disjoncteurs, des contacteurs et prises Resi9 XE.Mode opératoire :
1.Se mettre en sécurité en positionnant au minimum l'interrupteur différentiel de tête sur "OFF"2. Déployer/verrouiller le coffret Resi9 R9H13403 sur sa goulotte de câblage R9HKT13.
3. Monter les répartiteurs R9EXHS13 sur leur rails respectifs
4. Positionner/verrouiler le/les interrupteurs différentiels 30mA en tête des rangées
5. Procéder à l'embrochage direct des disjoncteurs XE au gré des besoins de distribution
6. Raccorder l'interrupteur différentiel (ID) 30mA de tête avec du fil rigide de section 16mm², dénudé aux extrémités, repris sur les bornes N et L de tête du coffret
7. L'alimentation des autres ID et rangées de départs peut être réalisées avec le peigne vertical R9PXV
8. Les départs identifiés peuvent être directement raccordés sur les sorties des départs disjoncteurs munies de bornes ressort.
9. Les blocs combinés disjoncteurs-contacteurs, disjoncteurs-télérupteurs et disjoncteurs-prises sont enfichables directement
10. Refermer le coffret, remonter les disjoncteurs et interurpteurs sur "ON"
Publié pour: Schneider Electric France