{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

VIDEO : Comment câbler une prise RJ45 S-One Actassi ?

Problème ou besoin rencontré :

Cette vidéo traite de l'installation des connecteurs RJ45 S-Ine actassi sur câble réseau 4 paires cat 6A FFTP :
- Le choix de la catégorie cat 5, 6, 6A...
- L'adoption du connecteur adaptée au type de câble déployé UUTP, FUTP, DDTP, SFTP, ....
- La mise en oeuvre du connecteur
Innovation et Gain de temps à tous les niveaux.
En bref, un connecteur tout en un avec pièces imperdables, une mise en oeuvre simple, sûre et rapide.
Cette vidéo est également valable pour la gamme Unica, Odace et Ovalis.

Mode opératoire :

1. Le choix du connecteur :
a) Le connecteur rj45 dispose d'un repérage catégorie 5 (repère vert), catégorie 6 (repère bleu ciel), catégorie 6A (repère bleu foncé).
b) Le connecteur rj45 adaptés aux câbles non blindés UTP est de couleur noire.
c) Le connecteur rj45 pour câbles blindés est identifiables à son corps métallique (FUTP, UFTP, FFTP, SFTP, SF-
UTP).
2. Préparation du câbles 4 paires :
a) de la protection blindée externe, FTP
b) de la protection des paires FTP
c) du drain de la mise à la terre FTP

3. Ancrage du câble avec l'étrier intégré au connecteur
4. Déploiement des 4 paires en étoile (conformément à la convention de câblage EIA-TIA 568A ou B et couleurs des conducteurs 4 paires à déployer rappelés sur la plaquette de sertissage)
5. Sectionnement à ras des extrémités
6. Mise en oeuvre du drain de terre dans la charnière du connecteur rj45
7. Fermeture et verrouillage du connecteur rj45.


Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus