Comment mettre en oeuvre un câble réseau CL-MX cat6a FFTP ?
Problème ou besoin rencontré :
Cette vidéo traite de la préparation du câble réseau 4 paires CL-MX cat6a FFTP de référence VDICD68X218, en vue de sa mise en oeuvre sur connecteur rj45 VDIB1772XB12.
L'ensemble est installé dans une baie informatique 800x800 H2000 de référence NSYVDA42U88E, raccordé sur un bandeau rj45 rackable VDIG112241F.
Le gain de temps, facilité et confort pour mettre en oeuvre ce câble réseau constitue en soi une révolution.
Mode opératoire :
1. Utiliser un dénudeur VDIR580021, ou à défaut pratiquer une entaille superficielle transversale sur la gaine extérieure du câble pour pouvoir le dénuder sur 50mm env.
2. Ouvrir la feuille métal de protection à 10 mm de la gaine et procéder à une entaille transversale. Mettre le drain de terre de côté.
3. Oter la protection blindée générale solidaire de la protection de chaque paire en un seul geste.
4. Le câble est prêt à être connecté.
Nota : Gain de temps par rapport à la préparation d’un câble standard = 0,30mn, soit 1 minute par départ prise RJ45 (noyau en baie et sur prise RJ45).
5. Voir mise en œuvre du connecteur S-One RJ45 cat 6A FFTP ref. VDIB1772XB12 ==> https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA405366/