Problème ou besoin rencontré :
Le répartiteur vertical A9PPK707 facilite la distribution Triphasée (jusqu’à 125 Ampères) en coffret Resi9 24 modules
Nous allons vous montrer Comment le monter et Comment le câbler.
Mode opératoire :
1/ Le répartiteur vertical A9PPK707 :
- facilite la distribution Triphasée jusqu’à 125 Ampères en coffret Resi9 largeur 24 modules
- Le répartiteur s’adapte également en formats d’armoire Pragma et Prisma
Nota : Le coffret doit disposer au minimum de 3 à 5 rangées de rails modulaires 24 modules.
2/ Installation :
a) Démonter les rails modulaires (appui sur haut et bas des supports verts)
b) Démonter les clips jaunes, avant de replacer les rails.
3/ Le répartiteur Vertical se fixe au travers de ses baïonnettes collé côté gauche contre les supports des rails modulaires horizontaux.
4/ Dans les cas ou l’on souhaitera monter le répartiteur côté droit, le répartiteur devra être placé tête en baïonnettes contre les supports de rails modulaires .
5/ Le bornier vertical en place remettre en place les verrous.
6/ La distribution câblée peut commencer(en 16² max).
Publié pour:Schneider Electric France