{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

VIDEO : Comment installer le timer analogique Harmony XB5DT*** ?

Problème ou besoin rencontré :


Cette vidéo traite du montage et du câblage du timer Harmony XB5DT***.

Mode opératoire :


Prérequis : Avoir perçé préalablement un trou de diamètre 22,5mm.
Matériel nécessaire : 1 tournevis plat 2,5 x 75mm.


1. Placer le joint d’étanchéité autour du pas de vis du module temporisé
2. Insérer le module temporisé dans l’emplacement préalablement percé
3. Visser et serrer la bague de serrage
4. Câbler les bornes d’alimentation A1 et A2 et la sortie statique 18


Schneider Electric France

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus