{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

VIDEO : Comment assembler le kit de montage affleurant plastique pour boutonnerie Harmony XB5 ?

Problème ou besoin rencontré :


Cette vidéo illustre la procédure pour assembler le kit de montage affleurant plastique compatible avec voyant, bouton poussoir, bouton poussoir lumineux, bouton tournant de la gamme Harmony XB5 (plastique).

Mode opératoire :

Prérequis : Avoir percé l’emplacement diamètre 22,5 mm au préalable.
Outils nécessaires : Clé de serrage Harmony ZB5AZ905

1. Insérer la collerette affleurante dans l’emplacement préalablement percée
2. Insérer le bouton jusqu’à apparition du triangle témoin derrière
3. Placer le joint d’étanchéité autour de la collerette sur la partie arrière
4. Placer l’entretoise
5. Placer la bague de serrage
6. Serrer à l’aide de la clé de serrage
7. Clipser l’embase



Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus