{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quels sont les appareils compatibles avec les OF/SD dans Smartlink ELEC?

Les appareils modulaires compatibles avec les auxiliaires OF/SD dans Smartlink ELEC sont :
Compatible avec iOF+SD24 (A9A26897) :
•disjoncteur  iC60
• interrupteur différentiel iID
•interrupteur  iSW-NA

Compatible avec OF+SD24 (A9N26899) :
• disjoncteur C60 or C120
• disjoncteur DT40, DT60
• interrupteur différentiel ITG40
• disjoncteur C60H-DC

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus