Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la signification du voyant ERR clignotant sur l'automate TSX37 lorsque celui-ci est en RUN ou en STOP ?

En présence d’une application dans l’automate TSX Micro, un défaut de la pile principale de sauvegarde de la carte PCMCIA est signalé par :

  • les voyants ERR (erreur) clignotant et RUN allumé si l’automate est en RUN,
  • les voyants ERR et RUN clignotant en synchronisme si l’automate est en STOP.

L'état des voyants BAT, TER et I/O ne sont pas significatifs.


Remarque :
Le voyant BAT indique l'état de la pile TSXPLP01 de la mémoire Ram interne de l'automate.

Voir également :
Quelles sont les références des piles de sauvegarde des cartes PCMCIA d'extension mémoire SRAM, pour les automates Micro et Premium ?
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?