Comment récupérer les OPG Sepam ?
Fonctionnement
Cette fonction permet l’enregistrement de signaux analogiques et d’états logiques
La mémorisation de l’enregistrement est provoquée par un ou plusieurs événements paramétrés avec le logiciel SFT2841
L’enregistrement mémorisé commence avant l’événement et se poursuit après
L’enregistrement est constitué des informations suivantes (suivant les types de Sepam) :
- Les valeurs échantillonnées sur les différents signaux
- La date
- Les caractéristiques des voies enregistrées
La durée et le nombre d’enregistrements sont paramétrables avec le logiciel SFT2841
Les fichiers sont enregistrés dans une mémoire à décalage FIFO (First In First Out) :
Quand le nombre maximum d’enregistrements est atteint, l’enregistrement le plus ancien est effacé quand un nouvel enregistrement est déclenché
Transfert
Le transfert des fichiers peut se faire localement ou à distance :
- Localement : au moyen d’un PC raccordé à la prise console et disposant du logiciel SFT2841
- à distance : au moyen d’un logiciel spécifique au système de supervision
Restitution
La restitution des signaux à partir d’un enregistrement se fait avec un PC, au moyen d’un logiciel compatible avec le format COMTRADE
Logiciel pour exploiter SFT2826 ou Wavewin (se référer à leur documentation respective pour utilisation)
Récupération des OPG
Dans le SFT2841 ou SFT2848, bouton en haut avec la sinusoïde rouge
Choix de l'OPG à récupérer et appui sur le bouton avec la flèche pour le rapatrier vers le PC
On peut si besoin en déclencher un manuellement pour faire un essai
On peut également lancer par le raccourci le logiciel d'exploitation SFT2826 ou Wavewin
On sélectionne l'endroit où on veut le stocker :
Ouverture avec SFT2826
Publié pour: Schneider Electric France