Est ce que je peux associer des produits Odace SFSP (sans fil sans pile) avec le système Wiser Home ?
Non, il n’est pas possible d’associer des produits Odace SFSP à un système Wiser Home.Si vous souhaitez utiliser une commande sans fil compatible avec le système Wiser Home, nous vous recommandons d’utiliser la commande de scénario Wiser Home, disponible en page A47 de notre catalogue.
Pourquoi ces produits ne sont-ils pas compatibles ?
Les gammes Odace SFSP et Wiser Home utilisent des protocoles de communication différents :- Odace SFSP fonctionne en BLE (Bluetooth Low Energy)
- Wiser Home utilise le protocole Zigbee
- Le BLE offre une très faible consommation d’énergie et une courte portée. Il est particulièrement adapté aux commandes Sans Fil Sans Pile, utilisées dans une seule pièce, notamment en rénovation légère où le passage de câbles est contraignant.
- Le Zigbee propose une meilleure portée et un réseau maillé, au prix d’une consommation légèrement supérieure. Il est donc privilégié pour la gamme Wiser Home, conçue pour piloter une installation à l’échelle d’une maison entière, avec des équipements alimentés en 230 V ou sur piles.
Publié pour: Schneider Electric France