Quelles sont les versions de Windows compatibles pour installer et utiliser Ecostruxure Control Expert 16 ?
- Microsoft Windows 10 64 bits 21H1 ou supérieure
- Microsoft Windows 10 Enterprise LTSC 2019, version 1809
- Microsoft Windows 11 64 bits 21H1 ou supérieure
- Microsoft Windows Server 2019 Standard, version 1809
- Microsoft Windows Server 2022, version 21H1 ou supérieure
Publié pour: Schneider Electric France


Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.