Si vous souhaitez changer la batterie des télécommandes eXLhoist ZART8L, ZART8D, ZART12D, deux possibilités sont envisageables :
(*) Date code : 3N-YYYY-MM-DD et l'adresse MAC 00-00-00-00-00-00-00 sur l'étiquette au dos de la télécommande.
(3N = code usine / YYYY = année / MM = mois / DD = jour)
- un lot de 5 piles avec la référence ZARC90
- un kit comprenant le capot arrière + une batterie de référence ZARC54
- seules les personnes formées sont autorisées à changer les batteries des télécommandes de la gamme eXLhoist.
- les personnes non formées effectuent le remplacement sous leur propre responsabilité.
- si la télécommande est encore sous garantie(*), elle peut être remplacée gratuitement. Cependant, nous avons besoin que le produit soit retourné dans le cadre du processus de retour normal et qu'un rapport d'expertise doit être déposé pour comprendre pourquoi la batterie est tombée en panne si rapidement.
(*) Date code : 3N-YYYY-MM-DD et l'adresse MAC 00-00-00-00-00-00-00 sur l'étiquette au dos de la télécommande.
(3N = code usine / YYYY = année / MM = mois / DD = jour)