En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Où peut-on trouver la déclaration de conformité à la directive Machine (EN 13850) pour les kits de condamnation (protection d'arrêt d'urgence) ?

Il n'existe aucune déclaration de conformité concernant la directive Machine pour les accessoires. La conformité dépend de la façon dont elle est utilisée par le fabricant de la machine (dans ce cas, le type d'arrêt d'urgence utilisé).

Même si la garde de protection métallique ZBZ160* est utilisé avec des opérateurs d'arrêt d'urgence appropriés, certains organismes de sécurité pourraient affirmer que cet accessoire pourrait entraver l'utilisation libre de l'arrêt d'urgence en référence à la § 4.3.1 de la norme EN 13850 ed 10-2015 ("4.3.1 Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent être conçus pour être facilement identifiés et actionnés par d'autres opérateurs qui pourraient être actionnés par d'autres personnes. L'actionneur du dispositif d'arrêt d'urgence peut être de l'un des types suivants :
a) boutons - poussoirs facilement activés par la paume d'une main").

Le mieux, en ce qui concerne la Directive sur les machines, serait de séparer les fonctions : arrêt d'urgence et verrouillage électrique
Le cache télescopique (ZBZ3605) réduit le risque de questionnement. Voir le certificat pour le cache ZBZ3605 en pièce jointe.

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
17-001 C&S XBZ3605 Conformity to EN 13850 (1).pdf [15.73 KB]
En savoir plus
Produit :
En savoir plus
Produit :