Comment mettre en oeuvre une communication IPSec avec un BMENOC0301 ?
Configuration des communications IP sécurisées
Introduction à IPsec
L'IETF (Internet Engineering Task Force) a conçu et développé un ensemble ouvert de protocoles
IPsec (Internet Protocol Security) qui privatisent et sécurisent les sessions de communication IP.
Les algorithmes d'authentification et de chiffrement IPsec requièrent des clés cryptographiques
définies par l'utilisateur, qui traitent les paquets de communication pendant une session IPsec.
NOTE : Pour plus d'informations sur IPsec, consultez le site web de l'IETF à l'adresse
www.IETF.org.
Configurez manuellement IPsec pour chaque PC prenant en charge IPsec :
- Ces instructions s'appliquent aux PC sous Windows 7 ou Windows 10.
- Exécutez Control Expert avec IPsec 12.0 et le DTM 3.8.x (ou version ultérieure).
- Confirmez que vous disposez des droits d'administrateur requis pour configurer IPsec.
- Renforcez le PC sur lequel réside le client IPsec afin de réduire les risques d'attaque et d'appliquer le concept de défense en profondeur. Reportez-vous aux recommandations de Schneider Electric pour renforcer votre PC pour qu'il soit moins vulnérable.
pas en charge les communications initiées par le client. Il est alors impossible d'établir des
communications poste à poste entre les modules BMENOC0301/11.
Ensuite de suivre les étapes de la vidéo via le lien ou cliquez ci-dessous : How to configure IPSec on NOC03xx
Pour plus d'informations merci de vous reporter page 111 de la documentation suivante : Module de communication BNENOC03xx