Comment mettre à jour les DTM des modules BMXNOC0401 / BMENOC0301 / BMENOC0311 /BMENOC0321 pour Control Expert (ou Uniy Pro) ?
Contexte :
A l'ouverture d'un projet Control Expert ou Unity Pro, la fenêtre d'audit de DTM affiche un écran comme celui ci-dessous :
Dans cet exemple il faut effectivement mettre à jour la version du DTM du module BMXNOC0401 sur le PC, la version du DTM dans le projet étant supérieure à celle du PC.
Cette situation se produit lorsque l'on ouvre un projet avec une version du logiciel Control Expert (ou Unity Pro) qui est inférieure à celle utilisée pour générer le projet.
Solution à cette situation :
Aujourd'hui, il n'existe pas de fichiers téléchargeables individuellement pour mettre à jour les DTM des BMXNOC0401 / BMENOC0301 / BMENOC0311 /BMENOC0321.
Les DTM de ces produits font partie de l'installation de Control Expert (et Unity Pro), leurs mises à jour se fait uniquement par la mise à jour de Control Expert lui même (ou Unity Pro), où parfois, par l'installation des hotfix de Control Expert (ou Unity Pro).