En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment gérer l'alarme PFC du régulateur VarPlus Logic ?

Quand le régulateur VarPlus Logic affiche une alarme PFC, le ou les gradin(s) mesuré(s) avec une perte de capacité d’au moins 25% clignote(nt) sous l’affichage de l’alarme

Le régulateur change le statut de ce(s) gradin(s) à FOFF pour ne plus le ou les utiliser

Il devient nécessaire de faire une mesure de courant sur les trois phases au niveau de chaque condensateur. Pour cela, il est nécessaire de :

  • Remettre les valeurs de puissance du ou des gradin(s) mis en défaut à la valeur d’origine dans le menu avancé 400, paramètre 402.
  • Remettre le statut de ce(s) gradin(s) sur AUTO, menu avancé 400, paramètre 403.
  • Se mettre en mode « Manual » afin de forcer un par un le(s) gradin(s) et réaliser :
    • Une mesure de tension entre phase en amont et en aval du contacteur du gradin pour vérifier qu’il est bien passant.
    • Une mesure de courant sur les 3 phases au niveau du contacteur.
  • Voir fichier joint pour la réalisation des ces opérations.

Rappel pour les mesures :

La mesure de tension entre phases en amont et en aval du contacteur permet de savoir s’il est bien enclenché.

La mesure de courant sur chacune de phase permet de comparer le courant à l’instant T avec le courant théorique du gradin :

  • Si le courant mesuré est très proche du courant théorique, alors le gradin est bon.
  • Si le courant mesuré est plus faible d’au moins 10% du courant théorique, le ou les condensateur(s) du gradin est ou sont à remplacer.
  • Si le courant mesuré est 3 à 4 fois le courant théorique, cela signifie qu’il y a une résonance sur un rang harmonique et il faut déconnecter immédiatement ce gradin.

Le calcul de la valeur théorique du courant :

  • Les puissances des condensateurs Qc (en kVAr) sont toujours données pour une tension de 400V et une fréquence de 50Hz. Le calcul théorique se fera donc pour cette tension.
  • La formule utilisée est la suivante :

In = (Qc * 1000) / (400 * √3)

Par exemple pour un gradin de 50kVAr :

In = (50 * 1000) / (400 * √3) = 72,17A

Avertissement !

Seule une personne habilitée peut réaliser ce type d’opérations

Il y a une partie de mesures sous tension, il est impératif de se protéger avec des EPI adaptés

Schneider Electric France

Pièce(s) jointe(s)
Gestion alarme PFC.pdf [126.81 KB]
En savoir plus
Produit :
En savoir plus
Produit :
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies