Quelles sont les dimensions du support de borniers LGYT601R ?
Le support de borniers ou de collecteurs de terre réf LGYT601R s'installe sur rail DIN :
- Quand il reçoit 4 borniers de 7 trous réf R9H13411 ou R9H13411P, sa largeur est de 81mm, soit 4,5 modules;
- Quand il reçoit 2 collecteurs de terre de 14 trous réf LGYT1E14, sa largeur est de 72mm, soit 4 modules;
- Quand il reçoit 2 collecteurs de terre de 24 trous réf LGYT1E24, sa largeur est de 99mm, soit 5,5 modules.
Voir la vidéo ci-dessous (à partir de 1:20) :