En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment mettre en sourdine les alarmes de mon Smart-UPS ?

Problème :
Comment mettre les alarmes en sourdine sur mon Smart-UPS ?

Gamme de produits :
Modèles Smart-UPS commençant par SU, SUA, SUM, SC, SCL, SMT, SMTL, SMX
Modèles Smart-UPS On-Line commençant par SURT, SR1, SURTD, SRT, SRTL

Environnement :
Tous les modèles spécifiés ci-dessus, Tous les numéros de série

Cause :
Les produits Smart-UPS utilisent un signal sonore pour indiquer les différents modes de fonctionnement. Certains clients souhaitent peut-être désactiver ces alarmes.

Résolution :

Modèles Smart-UPS avec voyants LED sur le panneau avant (sans afficheur LCD) :
Les numéros de modèle de ces unités commenceraient par SU, SUA, SURT ou SUM. Vous pouvez désactiver les alarmes via la carte de gestion réseau ou Power Chute Business Edition. Les alarmes d'inhibition de ces unités désactivent tout sauf l'alarme de signal de batterie faible, qui est un bip continu pendant la durée du signal de batterie faible. Il n'y a aucun moyen de désactiver cette alarme. Vous pouvez configurer le signal de batterie faible via Power Chute ou la carte de gestion réseau. Par défaut, il est de 2 minutes. Si l'onduleur est sur batterie et que vous souhaitez désactiver temporairement l'alarme sur batterie, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton I/Test à l'avant de l'onduleur. Cela désactive l'alarme d'activation de la batterie jusqu'à ce que l'onduleur atteigne le signal de batterie faible.


Pour désactiver les alarmes de Powerchute Business Edition :
Cliquez sur le nom de l’onduleur, puis sélectionnez "UPS Settings" (Paramètres de l’onduleur), définissez Alarme sonore sur Disabled (Désactivée), puis cliquez sur Apply (Appliquer).
IMG1


Pour désactiver les alarmes d'une carte de gestion réseau :
Dans le menu "Configuration", choisissez "Onduleur", puis cliquez sur "Alarmes sonores" et cliquez sur "Appliquer"
IMG1



Modèles Smart-UPS avec écran LCD en face avant :
Vous pouvez désactiver toutes les alarmes, y compris le signal de batterie faible. Ces unités ont des numéros de modèle commençant par SMC, SMT, SMTL, SMX ou SRT. Vous pouvez le configurer via une carte de gestion réseau, Power Chute Business Edition ou directement à partir de l'écran LCD. Sur l’écran LCD, accédez à l’écran "Configuration", puis sélectionnez "Alarmes sonores".



Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: