En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelles sont les étapes de dépannage de base pour le modèle Back-UPS RS BR1000G ?

Problème :

Quelles sont les étapes de dépannage de base pour le modèle Back-UPS RS BR1000G ?

Gamme de produits :

APC Back-UPS RS

Environnement :

BR1000G, Tous les numéros de série

Cause :

En fonctionnement normal, il se peut que votre onduleur ne fonctionne pas comme prévu. Cela peut être dû à un dysfonctionnement, un problème de configuration ou à l'environnement d'installation.
Ce document vous aidera à effectuer les étapes de dépannage de base.

Résolution :

Problème Cause possibleSolution
L'onduleur Back-UPS ne se met pas sous tensionL'unité n'est pas connectée au secteur.Assurez-vous que l'unité est correctement connectée à une prise secteur.
Le disjoncteur a été déclenché.Débranchez les équipements non essentiels de l'unité. Réarmer le disjoncteur. Rebranchez les équipements un par un. Si le disjoncteur est à nouveau déclenché, débranchez l'appareil qui a provoqué le déclenchement.
La batterie interne n'est pas connectée.Connectez la batterie.
La tension d'entrée du secteur est hors plage.Réglez la tension de transfert et la plage de sensibilité.
L'unité ne fournit pas d'alimentation pendant une coupure secteur.Assurez-vous que les équipements essentiels ne sont pas branchés sur une prise SURGE UNIQUEMENT.Déconnectez l'équipement de la prise SURGE ONLY et reconnectez-le à une prise de secours par BATTERIE.
L'onduleur fonctionne sur batterie, tout en étant connecté à l'alimentation secteur.La prise est partiellement sortie de la prise murale, la prise murale n'est plus alimentée par le secteur ou le disjoncteur a été déclenché.Assurez-vous que la prise est complètement insérée dans la prise murale. Assurez-vous que la prise murale est alimentée par le secteur en la vérifiant avec un autre appareil.
L'unité effectue un autotest automatique.Aucune action n'est nécessaire.
La tension d'entrée du secteur est hors plage, la fréquence est hors plage ou la forme d'onde est déformée.Réglez la tension de transfert et la plage de sensibilité.
L'unité ne fournit pas la durée de sauvegarde attendue.Les prises de l'onduleur peuvent être complètement ou mal chargées.Débranchez les équipements non essentiels des prises de la BATTERIE DE SECOURS et branchez-les aux prises SURGE ONLY.
La batterie a récemment été déchargée en raison d'une coupure de courant et n'a pas été complètement rechargée.Chargez la cartouche de batterie pendant 16 heures.
La batterie a atteint sa fin de vie utile.Remplacez la batterie (APCRBC123).
Le voyant REMPLACER LA PILE est allumé.La batterie a atteint sa fin de vie utile.Remplacez la batterie (APCRBC123).
Le voyant OVERLOAD est allumé.L'équipement connecté à l'unité consomme davantage d'énergie que l'unité ne peut en fournir.Débranchez les équipements non essentiels des prises de la BATTERIE DE SECOURS et branchez-les aux prises SURGE ONLY.
Le voyant SYSTEM FAULT est allumé, tous les voyants du panneau avant clignotent.Il y a un défaut interne.Déterminez quel message de défaut interne s'affiche en faisant correspondre le numéro affiché sur l'écran LCD avec le message de défaut correspondant (voir Défauts système) et contactez l'assistance technique d'APC.
Défauts système :
  • F01 - Surcharge Sur Batterie
  • F02 - Court-circuit en sortie sur batterie
  • F03 - Surcharge Xcap Sur Batterie
  • F04 - Bride courte
  • F05 - Défaut chargeur
  • F06 - Soudage du relais
  • F07 - Température
  • F08 - Défaillance du ventilateur
  • F09 - Défaut Interne
Certaines prises ne sont pas alimentées.L'alimentation des prises contrôlées a été désactivée intentionnellement.Vérifiez que les périphériques appropriés sont connectés aux prises contrôlées. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, désactivez le maître à économie d'énergie et les prises contrôlées.
Les Sorties Contrôlées
ne fournissent pas d'alimentation, même si l'équipement maître n'est pas en mode veille.
Le seuil de la prise principale est peut-être défini de manière incorrecte.Ajustez le seuil lorsque la prise principale indique aux sorties contrôlées de s'arrêter.


Codes d'erreur

Code d'erreurDescriptionDépannage

F01

Surcharge Sur BatterieMettez l’onduleur Back-UPS hors tension. Déconnectez les équipements non essentiels des prises de l'onduleur et mettez l'onduleur Back-UPS sous tension.
F02Court-circuit en sortie sur batterieMettez l’onduleur Back-UPS hors tension. Déconnectez les équipements non essentiels des prises de l'onduleur et mettez l'onduleur Back-UPS sous tension.
F03Surcharge Xcap Sur BatterieLes défauts F03-F09 ne peuvent pas être corrigés par l'utilisateur, contactez le support technique SEIT pour obtenir de l'aide.
F04Bride courte
F05Défaut de charge
F06Soudage du relais
F07Température
F08Défaillance du ventilateur
F09Défaut Interne


Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: