Quelle est la politique de Schneider Electric en matière d'utilisation de multiprises avec les gammes de produits APC Back-UPS et APC Smart-UPS ?
Problème :
Quelle est la politique de Schneider Electric en matière d'utilisation de multiprises avec les gammes de produits APC Back-UPS et APC Smart-UPS ?
Gamme de produits :
Tous les modèles d'onduleurs Back-UPS et de Smart-UPS
Environnement :
Tous les modèles d'onduleurs Back-UPS et de Smart-UPS
Cause :
Schneider Electric recommande de ne pas utiliser de parasurtenseur, de multiprises ou de cordon d'extension branché à la sortie de tout onduleur APC Back-UPS et Smart-UPS. Ce document explique pourquoi.
Résolution :
Branchez un parasurtenseur sur votre onduleur :
Le circuit de filtration du bruit dans un parasurtenseur peut "masquer" efficacement une partie de la charge de l'onduleur, ce qui fait que l'onduleur signale un pourcentage inférieur de la charge reliée qu'il n'y en a réellement. Cela peut provoquer une surcharge ou un court-circuit accidentel de l'onduleur. Lorsque l'onduleur bascule sur batterie, il peut être incapable de prendre en charge l'équipement connecté, ce qui entraîne une perte de charge.
Les parasurtenseurs utilisent des MOV (Metal Oxide varistors) dans leurs circuits. Des MOV non conformes dans un parasurtenseur connecté à un onduleur peuvent provoquer le signalement d'une alarme de surcharge ou de court-circuit par l'onduleur.
Les parasurtenseurs filtrent l'alimentation pour les surtensions et offrent un filtrage EMI/RFI mais ne distribuent pas efficacement l'alimentation, ce qui signifie que certains équipements peuvent être privés de l'ampérage nécessaire pour fonctionner correctement, ce qui entraîne l'arrêt ou le redémarrage de l'équipement connecté (ordinateur, moniteur, etc.). Si vous devez fournir des prises supplémentaires sur la sortie de votre onduleur, nous vous recommandons d'utiliser des unités de distribution de l'alimentation (PDU). Les PDU répartissent uniformément l'ampérage entre les prises, tandis que l'onduleur filtre l'alimentation et assure la protection contre les surtensions. Les PDU utilisent et distribuent l'ampérage disponible plus efficacement, ce qui permet à votre équipement de recevoir la meilleure alimentation disponible pour maintenir le fonctionnement.
Branchez votre onduleur dans un parasurtenseur :
Pour que votre onduleur dispose de la meilleure alimentation possible, vous devez le brancher directement dans la prise murale. Le branchement de votre onduleur à un dispositif de protection contre les surtensions peut provoquer le basculement de l'onduleur sur batterie souvent lorsqu'il doit rester en ligne normalement. Cela est dû au fait que d'autres équipements plus puissants peuvent retirer la tension nécessaire de l'onduleur dont il a besoin pour rester en ligne. En outre, il peut compromettre la connexion à la terre dont l'onduleur a besoin pour assurer une protection adéquate contre les surtensions. Tous les onduleurs APC Back-UPS et les produits Smart-UPS assurent une protection contre les surtensions pour les lignes électriques sans nécessiter de protection supplémentaire.
Maintien du protocole EPP et de la garantie :
Le branchement d'un parasurtenseur, d'une barrette d'alimentation ou d'un cordon d'extension autre qu'APC à la sortie d'un onduleur de la marque APC peut annuler votre politique de protection des équipements (EPP). Cependant, la garantie standard de 3 ans est maintenue. Si, après avoir pris en compte ce document de base de connaissances, vous choisissez d'utiliser un dispositif de protection contre les surtensions de la marque APC en association avec votre onduleur de marque APC, votre garantie et votre politique de protection des équipements seront maintenues.