En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelles sont les étapes de dépannage de base pour les modèles Back-UPS BX500MI, BX750MI, BX950MI, BX1200MI, BX1600MI et BX2200MI ?

Problème :
Quelles sont les étapes de dépannage de base pour les modèles Back-UPS Pro BX500MI, BX750MI, BX950MI, BX1200MI, BX1600MI et BX2200MI  ?

Gamme de produits :

APC Back-UPS PRO,

Environnement :

BX500MI, BX750MI, BX950MI, BX1200MI, BX1600MI et BX2200MI

Cause :

En fonctionnement normal, il se peut que votre onduleur ne fonctionne pas comme prévu. Cela peut être dû à un dysfonctionnement, un problème de configuration ou à l'environnement d'installation.
Ce document vous aidera à effectuer les étapes de dépannage de base.

Pour obtenir de l'aide en cas de problèmes complexes d'onduleurs, veuillez contacter le centre de relation clients à https://www.apc.com/us/en/support/


Résolution :

Problème et cause possibleSolution
L'onduleur Back-UPS ne se met pas sous tension
L'onduleur Back-UPS n'est pas connecté à l'alimentation CAAssurez-vous que l’onduleur Back-UPS est correctement branché à une prise secteur.
Le disjoncteur a été déclenché.Débranchez les équipements non essentiels de l'onduleur Back-UPS. Réarmer le disjoncteur. Rebranchez les équipements un par un. Si le disjoncteur est à nouveau déclenché, débranchez l'appareil qui a provoqué le déclenchement.
La batterie interne n'est pas connectée.Connectez la batterie.
La tension d'entrée CA est hors plage.Réglez la tension de transfert et la plage de sensibilité.
L'onduleur Back-UPS ne fournit pas d'alimentation pendant une coupure de courant secteur.
Assurez-vous que l'équipement essentiel n'est pasbranché à une prise de UNIQUEMENT SURGE.Déconnectez l'équipement de la prise SURGE UNIQUEMENT et reconnectez-le à une prise de l'onduleur.
L'onduleur Back-UPS fonctionne sur batterie, tout en étant connecté à l'alimentation CA.
La prise est partiellement sortie de la prise murale, la prise murale ne reçoit plus d'alimentation CA ou le disjoncteur s'est déclenché.
Assurez-vous que la prise est complètement insérée dans la prise murale. Assurez-vous que la prise murale reçoit une alimentation CA en la vérifiant avec un autre appareil.
L'onduleur Back-UPS effectue un autotest automatique. Aucune action n'est nécessaire.
La tension d'entrée CA est hors plage, la fréquence est hors plage ou la forme d'onde est déformée.Régler la tension de transfert et la plage de sensibilité
L'onduleur Back-UPS ne fournit pas la durée de secours attendue.
Les prises de l'onduleur peuvent être complètement ou mal chargées.Débranchez les équipements non essentiels des prises de l'onduleur et branchez-les aux prises SURGE.
La batterie a récemment été déchargée en raison d'une coupure de courant et n'a pas été complètement rechargée.Chargez la cartouche de batterie pendant 16 heures.
La batterie a atteint sa fin de vie utile.
Remplacez la batterie.
  • BX500MI = APCRBC110
  • BX750MI = RBC17
  • BX950MI = RBC17
  • BX1200MI = APCRBC175
  • BX1600MI = APCRBC176
  • BX2200MI = APCRBC177
Le voyant REMPLACER LA PILE est allumé.
La batterie a atteint sa fin de vie utile.
Remplacez la batterie le plus tôt possible.
  • BX500MI = APCRBC110
  • BX750MI = RBC17
  • BX950MI = RBC17
  • BX1200MI = APCRBC175
  • BX1600MI = APCRBC176
  • BX2200MI = APCRBC177
Le voyant LED de défaillance du câblage du bâtiment s’allume
Le câblage du bâtiment présente un risque de choc électrique qui doit être corrigé par un électricien qualifié.N'utilisez pas l'onduleur Back-UPS. Appelez un électricien qualifié pour corriger le défaut de câblage du bâtiment.
Le voyant OVERLOAD est allumé.
L'équipement connecté à l'onduleur Back-UPS consomme davantage d'énergie que l'onduleur Back-UPS ne peut en fournirDébranchez les équipements non essentiels des prises de l'onduleur et branchez-les aux prises SURGE.
Le voyant SYSTEM ERROR est allumé, tous les voyants du panneau avant clignotent.
Erreur interne. Déterminez quel message d'erreur interne s'affiche en faisant correspondre le numéro affiché sur l'écran LCD avec le message d'erreur correspondant (voir "Erreurs système") et contactez le support technique SEIT.

image voyants d'états

image depannage

Schneider Electric France

Besoin d'aide ?

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

Centre d'aide

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies