Gamme de produits : BE1050G3, BE700G et BE500G
Résolution : les modèles d'onduleurs BE1050G, BE700G et BE500G peuvent être désactivés et désactivés à l'aide du petit bouton situé sur le panneau latéral de l'onduleur.
Voir les instructions simples ci-dessous :
1. Appuyez sur le petit bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bip s'allume et que le voyant vert s'allume (l'alarme est muette/désactivée).
2. Appuyez de nouveau sur le petit bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le bip soit entendu et que le voyant vert s'éteigne (alarme désactivée/activée)
REMARQUE : modèles d'onduleurs BE1050G3 et BE900G3 sont capables de se connecter à PCSS (PowerChute Serial Shutdown) car ils sont équipés d'un port USB. Grâce à PCSS, il est possible pour les 2 modèles d'onduleurs mentionnés de désactiver (muted) et d'activer (unmuted) l'alarme.
Voir l'image ci-dessous (illustrant les procédures) ;
Étape 1 : A partir de PCSS, allez à la description du produit et cliquez sur "Paramètres onduleur".
Etape 2 : A partir de la section Audible, vous pouvez choisir "Désactiver ou Activer".
Étape 3 : Après avoir configuré ou sélectionné la condition d'alarme pour la désactiver ou l'activer, n'oubliez pas de cliquer ou de cliquer sur "Appliquer" pour activer la configuration actuelle.
Publié pour: Schneider Electric France