Quelles sont les étapes de dépannage de base pour le Smart-UPS SRT1000-3000 XLA/RMXLA/RMXLA-NC ?
Problème :
Quelles sont les étapes de dépannage de base pour le Smart-UPS SRT1000-3000 XLA/RMXLA/RMXLA-NC ?
Gamme de produits :
Smart-UPS On-Line
SRT1000XLA
SRT1000RMXLA
SRT1500XLA
SRT1500RMXLA
SRT1000RMXLA-NC
SRT1500RMXLA-NC
SRT2200XLA
SRT2200RMXLA
SRT3000XLA
SRT3000RMXLA
SRT2200RMXLA-NC
SRT3000RMXLA-NC
Environnement :
Tous les numéros de série
Cause :
En fonctionnement normal, il se peut que votre onduleur ne fonctionne pas comme prévu. Cela peut être dû à un dysfonctionnement, un problème de configuration ou à l'environnement d'installation.
Résolution :
Utilisez le tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes mineurs d'installation et de fonctionnement.
Pour obtenir de l'aide en cas de problèmes complexes d'onduleurs, veuillez contacter le centre de relation clients à https://www.apc.com/us/en/support/
Quelles sont les étapes de dépannage de base pour le Smart-UPS SRT1000-3000 XLA/RMXLA/RMXLA-NC ?
Gamme de produits :
Smart-UPS On-Line
SRT1000XLA
SRT1000RMXLA
SRT1500XLA
SRT1500RMXLA
SRT1000RMXLA-NC
SRT1500RMXLA-NC
SRT2200XLA
SRT2200RMXLA
SRT3000XLA
SRT3000RMXLA
SRT2200RMXLA-NC
SRT3000RMXLA-NC
Environnement :
Tous les numéros de série
Cause :
En fonctionnement normal, il se peut que votre onduleur ne fonctionne pas comme prévu. Cela peut être dû à un dysfonctionnement, un problème de configuration ou à l'environnement d'installation.
Résolution :
Utilisez le tableau ci-dessous pour résoudre les problèmes mineurs d'installation et de fonctionnement.
Pour obtenir de l'aide en cas de problèmes complexes d'onduleurs, veuillez contacter le centre de relation clients à https://www.apc.com/us/en/support/
| Problème et cause possible | Solution |
| L'onduleur n'est pas sous tension ou il n'y a pas de sortie | |
| L'onduleur n'est pas branché sur le secteur. | Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché à l'alimentation secteur. |
| L'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur indique une alimentation secteur très faible ou inexistante. | Vérifiez la qualité de l'alimentation secteur. |
| Il y a une alerte ou un message interne de l'onduleur. | L'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur affiche un message pour identifier l'alerte ou le message et l'action corrective. |
| L'onduleur émet une alarme sonore | |
| Fonctionnement normal de l'onduleur lorsqu'il fonctionne sur batterie. | L'onduleur fonctionne sur batterie. Consultez l'état de l'onduleur comme indiqué sur l'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur. Appuyez sur n’importe quelle touche pour désactiver toutes les alarmes sonores. |
| L'onduleur émet une alarme sonore et présente un rétroéclairage rouge ou orange sur l'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur. | L'onduleur a détecté une défaillance. Reportez-vous à l'écran de l'interface d'affichage pour plus d'informations. |
| L'onduleur ne fournit pas l'heure de sauvegarde prévue | |
| Les batteries de l'onduleur sont faibles en raison d'une coupure de courant récente ou approchent de la fin de vie. | Chargez les batteries. Les batteries doivent être rechargées après des coupures prolongées et s'usent plus rapidement lorsqu'elles sont souvent mises en service ou lorsqu'elles sont utilisées à des températures élevées. Si les batteries approchent leur limite de longévité, songez à les remplacer, même si le message Remplacer la batteriene s'affiche pas. |
| L'onduleur connaît une condition de surcharge. | L'équipement connecté dépasse la charge maximale spécifiée. Reportez-vous au site Web d'APC by Schneider Electric, www.apc.com pour les spécifications du produit. L'onduleur émet une alarme audible continue jusqu'à ce que la condition de surcharge soit corrigée. Déconnectez l'équipement non essentiel de l'onduleur pour corriger l'état de surcharge. |
| L'onduleur fonctionne sur batterie tout en étant connecté à l'alimentation secteur | |
| Le disjoncteur d'entrée s'est déclenché. | Réduisez la charge de l'onduleur. Débranchez les équipements non essentiels et réarmez le disjoncteur. Vérifiez le calibre du disjoncteur pour l'équipement connecté. |
| La tension de ligne d'entrée est très élevée, très faible ou instable. | Accédez à l'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur qui affiche la tension d'entrée. Vérifiez que la tension d'entrée se situe dans les limites de fonctionnement spécifiées. Si aucune tension d'entrée n'est indiquée sur l'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur, contactez l'assistance clients par le biais du site Web APC by Schneider Electric, www.apc.com. |
| L'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur affiche le message Attente d'autonomie minimale. | L'onduleur a été configuré pour fonctionner pendant une période d'autonomie spécifiée. Le paramètre peut être modifié via les menus Config/UPS. |
| L'écran d'état de l'interface d'affichage de l'onduleur affiche Surcharge et l'onduleur émet une alarme audible continue | |
| L'onduleur connaît une condition de surcharge. | L'équipement connecté dépasse la charge nominale maximale de l'onduleur. L'onduleur émet une alarme audible continue jusqu'à ce que la condition de surcharge soit corrigée. Déconnectez l'équipement non essentiel de l'onduleur pour corriger l'état de surcharge. |
| L'écran d'état de l'interface d'affichage de l'onduleur indique que l'onduleur fonctionne en mode de dérivation | |
| L'onduleur a reçu une commande de fonctionnement en mode Bypass | Aucune action n'est requise. |
| L'onduleur est passé automatiquement en mode Bypass en raison d'une alerte ou d'un message interne de l'onduleur. | L'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur affiche un message pour identifier l'alerte ou l'erreur détectée et l'action corrective. |
| L'interface d'affichage de l'onduleur est rouge ou orange et affiche une alerte ou un message L'onduleur émet une alarme audible continue | |
| L'onduleur a détecté un problème en fonctionnement normal. | Suivez les instructions de l'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur. Appuyez sur n’importe quelle touche pour désactiver toutes les alarmes sonores. |
| L'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur affiche le message Batterie déconnectée. | Assurez-vous que les câbles de batterie sont correctement connectés. Effectuez un autotest l'onduleur pour être sûr que l'onduleur détecte toutes les batteries connectées. Pour réaliser un onduleur Autotest utilisez l'option de menu de l'interface d'affichage de l'onduleur (et diagnostics). |
| L'écran de l'interface d'affichage de l'onduleur affiche le message Remplacer la batterie. | Remplacez toutes les batteries. Contactez l'assistance clients d'APC by Schneider Electric. |
| L'affichage de l'onduleur devient rouge ou orange, affiche un message d'alerte et émet une alarme audible continue. L'éclairage rouge indique une alarme d'onduleur qui nécessite une attention immédiate. L'éclairage orange indique une alarme d'onduleur qui nécessite votre attention. | |
| Il y a une alerte ou un message interne de l'onduleur. | N'essayez pas d'utiliser l'onduleur. Mettez l'onduleur hors tension et faites-le réparer immédiatement. |
| L'onduleur connaît une condition de surcharge. | Réduisez la charge de l'onduleur. Débranchez les équipements non essentiels. |
| L'onduleur a détecté une défaillance de câblage sur site. | Corrigez le défaut de câblage du site du bâtiment ou ignorez ce message. Voir Menu Config. Onduleur dans "Réglages généraux", page 13 du Manuel utilisateur. |
| L'alerte Remplacer la batterie s'affiche | |
| La charge de la batterie est faible. | Rechargez la batterie pendant au moins quatre heures. Exécutez ensuite un onduleur autotest. Si le problème persiste après le rechargement, remplacez la batterie. |
| La batterie de remplacement n'est pas correctement connectée. | Assurez-vous que le câble de la batterie est correctement branché. |