Problème:
Quel ASI Smart Connected prend en charge les communications Modbus ?
Lignes de produits:
SMT Smart Connected UPS
SMC Smart Connected UPS
SMTL Smart Connected UPS
SCL Smart Connected UPS
Environnement:
L'ASI Smart Connected UPS connectée au réseau local à l'aide du port SmartConnect.
Cause:
Information
Solution:
L'onduleur Smart Connected UPS de SMT avec le firmware 4.1 ou supérieur communiquera via Modbus over Serial et USB.
SMTL Rack Mount Smart Connected UPS models 750 and 1000 will communicate via Modbus over Serial and USB SMTL750RM2UC requires firmware 01.3 SMTL1000RM2UC requires firmware 01.5.
SMTL Rack Mount Smart Connected UPS model 1500 will communicate via Modbus over Serial only.
Les onduleurs Smart Connected UPS de SMC ne prennent pas en charge la communication Modbus.
Les modèles d'onduleurs SCL dotés d'une carte de gestion de réseau intégrée (c'est-à-dire SCL500RM1UNC, SCL500RMI1UNC) prennent en charge la communication Modbus sur TCP via la carte de gestion de réseau.
Les modèles d'onduleurs Smart Connected UPS (ie : SCL500RM1UC, SCL500RMI1UC) ne prennent pas en charge Modbus TCP.
NOTE: Les Smart-UPS SMT et SMTL avec une carte de gestion réseau AP9630, AP9631, AP9635 avec le firmware 6.4.6 ou supérieur supportent Modbus over TCP. Les Smart-UPS avec AP9640 et AP9641 prennent en charge Modbus over TCP.
Liens vers
Mise en œuvre du protocole Modbus dans les systèmes d'alimentation électrique
Modbus Implementation in APC Smart-UPS
https://www.apc.com/us/en/download/document/SPD_MPAO-98KJ7F_EN/
Modbus Installation and Troubleshooting for AP9635/43/44 Network Management Card
https://www.apc.com/us/en/download/document/SPD_AKAR-8KETBK_EN/
Interface logicielle pour la gestion des prises commutées et des onduleurs dans Smart-UPS
https://www.apc.com/us/en/download/document/SPD_MPAO-99NQL2_EN/
Publié pour: Schneider Electric France