En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Comment configurer des interfaces de mise à jour du micrologiciel pour Smart-UPS ?

Sujet : Une couche de sécurité supplémentaire a été ajoutée à certains modèles Smart-UPS qui permet aux clients d'utiliser l'écran LCD de l'onduleur pour configurer les interfaces autorisées à installer le micrologiciel de l'onduleur. Selon les paramètres de configuration, cela peut interdire l'installation du micrologiciel de l'onduleur via l'assistant de mise à niveau du micrologiciel, la carte de gestion du réseau ou SmartConnect.

Ligne de produits : Certains modèles Smart-UPS avec les préfixes SMC, SMT et SMX

Résolution : Suivez les étapes ci-dessous pour activer ou désactiver les méthodes autorisées pour installer le micrologiciel de l'onduleur.

Modèles d'onduleurs SMC:
Le paramètre Interfaces de mise à jour du micrologiciel peut être modifié en mettant l'onduleur en mode de configuration. et DISPLAYDISPLAY icon pendant 2 secondes jusqu'à ce que le système émette un court bip et que l'écran clignote.

En mode configuration, la touche DISPLAY fait défiler les paramètres disponibles et la touche MUTE fait défiler les options pour chaque paramètre.

Une fois en mode configuration, appuyez sur la touche DISPLAY à plusieurs reprises jusqu'à ce que le paramètre Firmware Update (abrégé FU) apparaisse. Utilisez le bouton MUTE pour faire défiler les options disponibles indiquées ci-dessous.

FU.0
Cette option désactive l'installation du micrologiciel à partir de toutes les interfaces.

FU.1
Cette option permet l'installation du micrologiciel à partir de toutes les interfaces.

FU.2
Cette option indique que certaines interfaces sont désactivées.
Note : Cette option est la valeur par défaut de certains onduleurs et il n'est pas possible de la sélectionner manuellement.

Une fois que l'option souhaitée est affichée sur l'écran LCD, appuyez sur les boutons MUTE et DISPLAY et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes jusqu'à ce que le système émette un bip court, enregistre votre sélection et quitte le mode de configuration.

Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise à jour du micrologiciel de votre ASI, nous vous recommandons de régler le paramètre Firmware Update Interfaces (Interfaces de mise à jour du micrologiciel) sur FU.1 et de réessayer la mise à jour du micrologiciel. Une fois la mise à jour du micrologiciel terminée, le paramètre Interfaces de mise à jour du micrologiciel peut être réglé sur FU.0 si vous le souhaitez.


SMT et SMX UPS models:
Pour afficher et modifier le paramètre Interfaces de mise à jour du micrologiciel, le type de menu UPS doit être réglé sur Mode avancé.

Utilisez les boutons fléchés HAUT/BAS et faites défiler les options du menu principal, puis sélectionnez Configuration:
Main Menu : Configuration

Appuyez sur ENTER pour afficher le menu Configuration et utilisez les touches fléchées UP/DOWN pour naviguer jusqu'à Menu Type:
Menu Type : Standard
Si le type de menu est Standard, appuyez sur ENTER et utilisez les boutons fléchés HAUT/BAS pour sélectionner Avancé, puis appuyez sur ENTER.
Menu Type : Avancé
Si le type de menu est déjà Advanced, aucune modification n'est nécessaire.

Utilisez les boutons fléchés UP/DOWN pour naviguer jusqu'au paramètre Firmware Update Interfaces et appuyez sur ENTER:
Firmware Update Interfaces

Utiliser les boutons fléchés HAUT/BAS pour faire défiler les paramètres de chaque interface:
Serial : Enabled Série : Disabled
Ces options contrôlent l'installation des mises à jour du micrologiciel de l'ASI à l'aide du port série.

SmartConnect : Enabled SmartConnect : Disabled
Ces options contrôlent l'installation des mises à jour du micrologiciel de l'ASI à l'aide du portail en nuage SmartConnect.

SmartSlot : Enabled SmartSlot : Disabled
Ces options contrôlent l'installation des mises à jour du micrologiciel de l'ASI à l'aide de la NMC.

USB : Enabled USB : Disabled
Ces options contrôlent l'installation des mises à jour du micrologiciel de l'onduleur à l'aide du port USB.

Pour sélectionner une option, appuyez sur ENTRÉE, puis utilisez les boutons fléchés HAUT/BAS pour alterner entre Enabled (activé) ou Disabled (désactivé), et appuyez sur ENTRÉE pour appliquer l'option souhaitée.

Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise à jour du micrologiciel de votre onduleur, nous vous recommandons d'activer l'interface de mise à jour du micrologiciel correspondante :

  • Pour mettre à jour le micrologiciel de l'onduleur à l'aide de l'assistant de mise à jour du micrologiciel, activez soit Série, soit USB, en fonction de la connexion utilisée entre l'ordinateur et l'onduleur
  • Pour mettre à jour le micrologiciel de l'onduleur à l'aide du portail cloud SmartConnect, activez SmartConnect
  • Pour mettre à jour le micrologiciel de l'onduleur à l'aide de la NMC, activez SmartSlot

. Une fois la mise à jour du micrologiciel terminée, l'interface de mise à jour du micrologiciel appropriée peut être désactivée si vous le souhaitez.

Note:Certains modèles d'ASI gérés par un NMC ou le logiciel PowerChute permettent à l'écran LCD d'être réglé en mode lecture seule. Si l'écran LCD est en mode lecture seule, ce paramètre devra être désactivé pour permettre toute modification des paramètres des interfaces de mise à jour du micrologiciel.

Pour permettre les modifications de configuration à l'aide de l'écran LCD, assurez-vous que le paramètre "LCD Display : Locked" ; n'est pas sélectionné dans le menu Configuration - UPS de l'interface Web NMC, ou que le paramètre "UPS LCD is Read-Only" ; n'est pas sélectionné dans le menu UPS Settings de PowerChute.

NMC LCD locked setting

PowerChute LCD read-only setting

Une fois la mise à jour du micrologiciel terminée, les paramètres de contrôle d'accès pour les interfaces de mise à jour du micrologiciel peuvent être désactivés si vous le souhaitez, et l'écran LCD peut être reverrouillé.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: