En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Qu'est-ce que la fonctionnalité "autotest" d'un Back-UPS ?

Ligne de produit :
Toute la ligne Back UPS fabriquée après le 1er janvier 1995

Résolution :

Les unités Back-UPS d'APC by Schneider Electric fabriquées après le 1er janvier 1995 ont une fonction ajoutée appelée Intelligent Battery Management (IBM). Cette fonction peut incorporer un mélange de fonctions d'autotest manuelles, automatiques ou déclenchées par le logiciel, ou toutes les méthodes mentionnées, en fonction du modèle.

  • Manuelle - Sur la plupart des appareils, il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation d'un Back-UPS et de le maintenir enfoncé lorsque l'appareil est sous tension et connecté à une prise de courant. Vous pouvez relâcher le bouton après un deuxième bip ou si le voyant en ligne de l'unité commence à clignoter. Nous vous recommandons de consulter le manuel de l'onduleur pour vérifier comment procéder, car cela peut varier en fonction du modèle.
  • Automatique - Cela se produit tous les 7 jours après la mise sous tension d'un Back UPS. La ligne Back-UPS, comme tout autre onduleur, effectue également un autotest automatique à la mise sous tension.
  • Initiée par le logiciel - Nos anciens logiciels tels que PowerChute Plus, PowerChute Personal Edition ou notre dernier logiciel PowerChute Serial Shutdown disposent d'options permettant d'effectuer un autotest de diagnostic en fonction du modèle d'ASI

.
Lors d'un autotest du Back-UPS, les événements suivants se produisent :

  1. Le Back-UPS se forcera à fonctionner sur batterie pendant environ 10 secondes
  2. Alors qu'il est sur batterie, l'UPS calculera la durée de fonctionnement. Il est fortement conseillé que la charge connectée soit comprise entre 10 % et 30 % de la capacité de l'unité.
    • Si la charge est trop faible, l'onduleur ne sera pas en mesure de déterminer correctement la durée de fonctionnement et risque de la surestimer.
    • Si la charge est trop élevée (par ex. 80 % à pleine charge), la batterie peut se vider plus rapidement, ce qui peut entraîner des scénarios de surcharge de la batterie et/ou une fausse alerte de remplacement de la batterie
    • Note : il existe une probabilité très minime qu'un onduleur abandonne la charge ou coupe l'alimentation de l'équipement pendant un autotest en cas de surcharge de la batterie
    .
  3. Lors ou après l'autotest, si l'onduleur constate que la durée de fonctionnement de l'onduleur est inadéquate ou qu'elle est proche ou inférieure à la limite standard de 2 minutes. Si la durée de fonctionnement calculée est bonne, l'onduleur revient à son état en ligne précédent. Dans le cas contraire, l'onduleur signale une alarme de batterie défectueuse/remplacée. Une erreur de remplacement de la batterie peut être classée selon les comportements suivants :
    • Sur les Back UPS ES / CS, il s'agit d'une tonalité constante alternant un voyant rouge et vert
    • Sur les Back UPS Pro, il s'agit d'un son rapide accompagné d'un indicateur de remplacement de la batterie
    .


Cette fonction est fournie pour s'assurer que la batterie interne est toujours dans un état de santé optimal et pour informer l'utilisateur final lorsqu'une batterie doit être remplacée. Cependant, nous devons garder à l'esprit que la base de connaissances FA158934 indique que "la plupart des batteries APC devraient durer trois à cinq ans" ;. Cette durée peut être affectée par de nombreux facteurs et dépend du modèle d'onduleur. L'article donne également un certain nombre de bonnes pratiques ou de considérations qui doivent être faites et/ou vérifiées pour aider une batterie d'ASI APC à maintenir son état optimal afin d'atteindre sa durée de vie maximale.

Si vous avez des éclaircissements, n'hésitez pas à nous contacter au 1-800-800-4272 ou chat avec nos représentants de l'assistance technique.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies