En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?

Quelles sont les principales différences entre les modèles Back-UPS BR1000, BR1500, BR1500BP et les modèles Back-UPS BX1000, BX1500 ?

Ligne de produits :
BACK-UPS NS/XS/RS

Environnement :

BX1000, BX1500, BR1000, BR1500, BR1500BP, BT1500



Cause / Résolution :
Il y a 2 différences entre les modèles Back-UPS BR1000, BR1500, BR1500BP et les modèles Back-UPS BX1000, BX1500 en plus de leurs noms.

1. Les modèles Back-UPS BR1000, BR1500 ont à la fois une protection de ligne de données de téléphone/fax/modem 1 ligne 2 fils et une protection Ethernet 10/100base-T, alors que les modèles Back-UPS BX1000, BX1500 n'ont qu'une protection de téléphone/fax/modem 1 ligne 2 fils.

2. Les modèles Back-UPS BR1000, BR1500 ont à la fois Boost* et Trim** comme caractéristiques de régulation automatique de tension (AVR), alors que les modèles Back-UPS BX1000, BX1500 n'ont que Boost. Lorsque la tension d'entrée augmente au-dessus du point de transfert élevé d'un modèle Back-UPS Back-UPS BX1000, BX1500, il passe uniquement à la batterie.

3. BR1500BP n'est pas un onduleur en soi, c'est le bloc-batterie externe pour BR1500 pour obtenir une durée de fonctionnement supplémentaire

*AVR Boost: L'onduleur compense une faible tension d'alimentation. Bien que l'onduleur puisse fonctionner dans ce mode indéfiniment sans aucun impact négatif sur l'onduleur, le circuit doit être vérifié par un électricien qualifié si la tension de service est constamment faible.

**AVR Trim : L'onduleur compense une tension de service élevée. Bien que l'onduleur puisse fonctionner dans ce mode indéfiniment sans aucun impact négatif sur l'onduleur, le circuit doit être vérifié par un électricien qualifié si la tension d'alimentation est constamment élevée.

Schneider Electric France

En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: