Problème rencontré : Ce document traite des différentes façons de formater le NMC3 aux valeurs par défaut pour le dépannage
.Produit : Il s'agit d'un document de référence.
- Carte de gestion du réseau 3 (NMC3) - AP9640, AP9641, AP9643, AP9544
- Les appareils dotés d'une carte de gestion du réseau 3 intégrée comprennent (mais ne sont pas limités à) : PDU de rack mesurées/commutées (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX, APDU9), commutateurs de transfert automatique de rack (AP44XXA), Smart-UPS Online (SRT).
Environnement :
- Tous les numéros de série
- Toutes les révisions de firmware
Solution : Il n'y a pas de solution. Un formatage de bas niveau de la NMC3 est nécessaire si la version du micrologiciel de la carte est antérieure à v2.3.1.1 afin d'éviter une corruption de la mémoire flash qui peut entraîner :
La carte NMC3 doit être formatée à l'aide d'un logiciel de formatage de bas niveau et d'un logiciel de formatage de bas niveau.
- La NMC3 redémarre toutes les 10 à 14 minutes ; avec accès au réseau.
- La NMC3 redémarre sans accès au réseau.
- La NMC3 est bloquée à l'invite bootmon.
Cela inclut les NMC3 qui ont déjà été mis à jour mais qui n'ont pas été formatés après une mise à jour du micrologiciel.
Il y a trois façons possibles d'effectuer un formatage de bas niveau pour effacer la mémoire flash de la carte.
- Lancer la commande format -f à travers l'émulation de terminal ou SSH. Cela se fait via l'invite apc> ; habituelle.
- Format de l'invite Bootmon - Connectez-vous à la NMC3 via le port console. Redémarrez le NMC3. Dans les 4 à 5 secondes suivant le redémarrage, appuyez sur la touche <enter> ; pour interrompre le chargeur de démarrage. A l'invite BM> ;, tapez "format" ;. Une fois le formatage terminé, tapez "reset" ; et le NMC3 devrait redémarrer et démarrer normalement.
- Bouton de réinitialisation - Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation situé à l'avant du NMC3, pendant plus de 20 secondes, ou jusqu'à ce que la LED d'état commence à clignoter en orange. Laissez le NMC3 redémarrer.
Publié pour: Schneider Electric France