Est-il possible d'installer un îlot STB Advantys en mode vertical ?
Un système représentatif des modules a été testé sur plusieurs axes afin de déterminer l'influence de l'orientation sur les performances thermiques.
Ces modules STB sont conçus pour être montés sur un rail DIN horizontal, avec un flux d'air par convection à travers les entrées situées en dessous et une évacuation par les ouvertures situées en haut.
Lorsqu'ils sont montés sur le rail DIN en orientation verticale, les performances thermiques des modules sont dégradées.
Cependant, les composants de l'équipement testé restent conformes aux directives de réduction de puissance, à condition que leurs valeurs nominales soient réduites pour les orientations de montage autres que l'horizontale standard.
Attention : La température ambiante maximale est alors de 55 °C et la tension d'entrée de 24 Vcc ne doit pas dépasser 28 Vcc.
Donc, il est possible de positionner l'îlot verticalement en respectant les conditions ci-dessous.