Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
Quelle version d'OS permet de communiquer en protocole Modbus sur un TSX37 via sa prise Terminal ?
La prise Terminal autorise une communication en protocole Modbus : Esclave, à partir de l'OS version V3.3 sur les TSX3705, TSX3708, TSX3710, TSX3721...
Est-il possible de récupérer un programme avec ses commentaires depuis un API Twido?
Non,  il est impossible de récupérer un programme avec ses commentaires depuis un API Twido aussi bien avec les logiciels Twido Suite que Twido Soft.
Quelle est l'adresse IP par défaut des modules TSXETG série 3000 ?
L'adresse IP par défaut des modules TSXETG série 3000 est " 10.10.xx.xx " ou les deux derniers octets sont la conversion en décimal des deux derniers...
Est-il possible de simuler (écrire) une valeur dans une entrée %I sous Unity Pro ?
Oui. L'instruction WRITE_INPUT_EBOOL est utilisée pour simuler (écrire) une valeur dans une entrée %I. Le bloc fonction peut être utilisé soit avec...
Est-il possible d'utiliser le service "mots communs" sur les coupleurs Premium TSXETY41xx et TSXETY51xx ?
Non. Le service "mots communs" n'est pas supporté par ces coupleurs. Il faut utiliser le service I/O Scanning.
Est-il possible de changer l'adresse MAC du module de communication TSXETY4103 ?
Non. Celle-ci est figée pour tout équipement Ethernet, ce qui garantit son unicité.
Comment importer une DFB dans un projet Unity Pro ?
Pour importer une DFB dans un projet Unity, suivre les étapes suivantes : ouvir le projet, au niveau du navigateur du projet, faire un clic droit...
Est-il impératif d’utiliser le logiciel Unity Pro pour effectuer des opérations de maintenance sur un automate M340 ?
Non.  Il est également possible d'utiliser l'outil "Unity Loader", qui permet d'assurer la maintenance des applications d'automatismes. Sa simplicité...
Quelles sont les limites de communication du simulateur de Unity Pro ?
Les limites de communication du simulateur Unity Pro sont les suivantes : Le simulateur d'automate prend uniquement en charge les communications TCP/IP...
Est-il possible de monter un ilot STB en position verticale ?
Oui. Il est possible de monter un ilot Advantys STB en position verticale avec les limitations suivantes : la température ambiante ne doit pas excéder...
Résultats 1 - 10 sur 100