Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Filtrer les résultats

Effacer
A quoi correspond la référence LTM9TCT ?
Les contrôleurs de gestion moteur de la gamme Tesys T (LTMR) sont équipés de connecteur à vis débrochable. La référence LTM9TCT correspond à un outil...
Existe-t-il des diodes de roue libre pour LC1D115 et LC1D150 ?
Les contacteurs LC1D115xx et LC1D150xx avec bobine courant continu sont équipés d’antiparasite d’origine Nous ne proposons pas d’accessoires d’antiparasitage...
Quelle est la résistance aux UV d'équipements de la gamme détection?
La résistance aux Ultra-Violets d'un produit est liée à sa capacité à résister aux rayons solaires, donc à sa capacité à être installé à l'extérieur....
Comment tester les dispositifs différentiels Acti 9 ?
Au delà de l'utilisation du bouton poussoir "Test" qui simule un défaut électrique, il est possible de faire des essais de déclenchement différentiels...
Comment obtenir le certificat de conformité "VDE 0126" pour les onduleurs SunEzy ?
Le certificat de conformité "VDE 0126", pour les onduleurs SunEzy, est présenté en pièce jointe.
Comment obtenir la notice des onduleurs SunEzy 2000 / 2800 / 3000 / 4000 et 400E ?
La notice des onduleurs SunEzy 2000 / 2800 / 3000 / 4000 / 400E est disponible en pièce jointe.
Les constituants câblage machine comme les câbles, connecteurs, répartiteurs et prolongateurs sont-ils conformes CE ?
Non, les constituants de câblage machine passifs (câbles, connecteurs, répartiteurs, prolongateurs) ne sont pas marqués CE (pas de marquage également...
Quelle est la tenue aux chocs des variateurs de fréquence ATV11, ATV12, ATV21, ATV31, ATV312, ATV32, ATV61 et ATV71 ?
Selon la norme IEC/EN 60068-2-27, les tenues aux chocs des variateurs Schneider sont les suivantes :    ------------------------------------------------------------------------------------------------...
Quel est la différence entre une déclaration de conformité aux normes et une certification ?
La déclaration de conformité aux normes est fournie par le constructeur. Elle indique que celui-ci s'engage à ce que son produit soit conforme aux...
Que signifie le SIL ?
Le SIL (Safety Integrity Level) indique l'objectif quantifié à atteindre par la commande relative à la sécurité. Aspect normatif Arborescence simplifiée...
Résultats 1 - 10 sur 93