Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Lors d'un remplacement d'un XBTF034xxx par un HMIGTO53x0, est-il nécessaire de mettre un adaptateur mécanique ?
Oui, il est nécessaire de mettre un adaptateur mécanique. - L'adaptateur mécanique référencé XBTZGCO3 permettra de remplacer un XBTF034110 ou un XBTF034310...
Comment se procurer le logiciel PL707 pour automate TSX Nano ?
Il est possible de se procurer le logiciel PL7 07 via le site abonné en s'abonnant au téléchargement des anciens logiciels d'automatisme sous la référence...
SoMachine V3.1 : Comment comparer la version du firmware du contrôleur logique M258 à celle de l'application SoMachine ?
La version du firmware actuellement dans le contrôleur est lisible depuis SoMachine V3.1 en mode connecté. L'illustration indique où se situe la version...
Les contacteurs auxiliaires CAD,CA2K, CA4K, CA2SK, les relais embrochables RUM,RSB, RSL, RXM, RPM et RPF ou les bornes relais ABR1S et ABR2S peuvent ils alimenter les bobines des LC1K, LC1D et LC1F ?
Contacteurs auxiliaires CAD, CA2K, CA4K et CA2SK Les contacteurs auxiliaires CAD, CA2K, CA4K et CA2SK disposent de contacts électriques capables de...
Avec les câbles USB TSXCUSB485 et TCSMCNAM3M002P, quel driver Modbus installer sous Windows Vista Business Edition 32 ?
Vous trouverez en pièce jointe le driver Modbus 2.0 IE10 pout Windows Vista Business Edition 32 nécessaire aux différents logiciels Schneider utilisant le...
Dans quel cas utiliser un coupleur TSXESY007 ?
Le coupleur TSXESY007 assure le rôle de passerelle permettant la récupération des E/S des racks automate TSX Série 7 vers un automate Premium Unity,...
Est-il possible d'utiliser le terminal TSXXBTN410 préconfiguré "pesage" avec l'ancien module de pesage TSXISPY100 ?
Oui. L'application du terminal TSXXBTN410 est compatible avec le module TSXISPY100. Remarque : Dans le cas du remplacement d'un terminal TSXXBTH100...
Quelle est la référence de la carte mémoire d'un XBTFxxxx ?
La référence de la carte mémoire pour les afficheurs Magelis XBTFxxxx est : la carte Compact Flash XBTZGM128 associée à l'adaptateur XBTZGADT, les...
Quelles sont les substitutions des modules d'expansion TWD de la gamme Twido ?
Les modules d'expansion TWD sont substitués par les modules TM2, assurant une compatibilité ascendante totale. Ainsi, ces nouveaux modules peuvent...
Comment faire fonctionner un logiciel Schneider Electric seulement avec Windows XP sur un PC équipé de Windows 7 (Seven)?
Une nouvelle version de Windows est générée par Microsoft tous les quatre à cinq ans.   Il reste ensuite à rendre compatibles les logiciels Schneider...
Résultats 1 - 10 sur 100